モータードライバーの製品名称末尾の記号について教えてください。

製品名末尾の括弧で付与される以下の付加コードは、データシートに反映されない当社工場管理コードになります。以下の付加コードの有無に関わらずデータシート上の変更はございませんのでご了承願います。

例:TB67S128FTG(O,EL)の場合、OやELが付加コードです。

Z:前工程拠点が、株式会社ジャパンセミコンダクターの岩手事業所であることを示しています。
O:前工程拠点が、株式会社ジャパンセミコンダクターの大分事業所であることを示しています。
Q:最小発注数量を少なくした製品であることを示しています。(例:500個)
C:ボンディングワイヤー材質が銅であることを示しています。
8:8インチウエハーを使用した製品であることを示しています。
ELまたはE:梱包形態がエンボステーピングであることを示しています。

製品名の詳細については「モータードライバーの品番付与法」でご覧いただけます。
モータードライバーの品番付与法

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

カタログ

動画

ツール&ソフトウェア

e-ラーニング