クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、半導体テスター向け低電圧駆動フォトリレー「TLP3450S」を製品化しました。
半導体テスター (ATE: Automated Test Equipment) は、システムLSIや半導体メモリーなどの被測定デバイス (DUT: Device Under Test) の指定されたピンに電圧や電流を印加して、DUTが正しい動作をしていることを検査します。DUTの指定されたピンの経路切り替えにソリッドステートリレーの一種であるフォトリレー (MOSFET出力) が多数使われています。
ATEは、多数のピンを持つDUTを一度に多く測定するために、スループット向上が求められています。その要求に対し、フォトリレーとしては経路切り替えによる測定時間のロスを少なくするため、高速スイッチングの実現が求められます。また、限られた基板に多数実装するための小型化が求められます。
新製品TLP3450Sは、高速スイッチング (ターンオン時間短縮) の実現のため、当社独自の技術により赤外LEDの光出力向上を図るとともに、受光素子 (フォトダイオードアレイ) の最適化も行いました。これにより、新製品のスイッチング時間 (ターンオン時間) は、従来製品TLP3450の40%となる80μs (最大) を実現しました。また、TLP3450Sは出力オフ時の高周波信号漏れに影響する出力端子間容量が小さく、出力オン時の信号減衰に影響するオン抵抗が低いです。さらに、小型S-VSON4Tパッケージを採用することで多数実装へ対応しました。これらの特性により、TLP3450SはDUTに与える信号の劣化を抑え、かつ高速・多数の信号切り替えをしながら計測しなければならない半導体テスターのピンエレクトロニクス向け半導体スイッチとして適しています。
また、小型という特長から、ATE応用に限らずPLC (Programmable Logic Controller) をはじめとした産業機器など、幅広くお使いいただける半導体スイッチです。
ATEでは限られた時間に多数の端子を持つDUTを数多く測定することが求められます。フォトリレー自身のスイッチング時間が遅いとDUTのテスト時間が長くなります。本製品ではターンオン時間として従来製品の40%となる80μs (最大) を実現しました。これによりシステム全体のスループット向上に寄与します。
フォトリレーの出力側 (MOSFET側) がオフの状態の端子間静電容量を出力端子間容量といい、COFFで表します。パルスなどの直流以外の信号を制御する場合、フォトリレーオフ時にこの容量を通して信号が漏れることになります。とくにATEでは精度の高いDUT計測が求められますが、COFFが大きいと漏れ電流が流れやすくなるため好ましくありません。従来製品のCOFFは0.8pF (typ.) ですが、本製品では0.6pF (typ.) を実現しました。オフ時の信号漏れをさらに抑制できます。
テストヘッドはデバイスパワーサプライ (DPS) とピンエレクトロニクス (PE) の大きく2つのエリアがあります。ATEでは多数のDUTを一度に測定するために、リレーで電源や信号を切り替えることを行います。テスターの高速処理化などの技術革新は目まぐるしく、一方で低コスト化や高信頼性にも対応しなければならない半導体テスターではテストボードの高密度化は避けられない状況です。従来のメカニカルリレー (メカリレー) ではこれらの要求に対応することができず、半導体リレー (フォトリレー) がとって代わっており、限られた基板スペースに多くのフォトリレーが実装されています。新製品TLP3450Sは実装集積密度向上に貢献できる小型パッケージS-VSON4T (1.45mm×2.0mm (typ.)、t=1.4mm (max) ) を採用し、従来製品TLP3450から実装面積を約18%削減しました。
* 例えばPLC (Programmable Logic Controller) のような、小さな筐体に多数のインターフェースを持つような応用にも最適です。
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
技術記事
アプリケーション
パッケージ
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。