クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
並列接続でのツェナーダイオードの使用を推奨致しません。同一品名の製品でもツェナー電圧などの電気的特性にバラツキがあります。そのため、どちらかのツェナーダイオードに電流集中し特性劣化や破壊する可能性があります。
図-2に示すツェナー電圧が異なる2つのツェナーダイオードDZ1とDZ2を図-1のように並列接続したときを考えます。
外部よりツェナーダイオードのpnジャンクションに逆バイアスVinを印加します。このときのDZ1とDZ2のツェナー電圧はVZとします。
ツェナー電圧がVZとなるときのDZ1とDZ2に流れる電流には違いがあり、図-2に示すようにDZ2にはるかに高い電流が流れることが分かります。このように並列接続しても、バラツキがある場合に一方のダイオードに集中して電流が流れる可能性があります。このような接続は避けてください。
| Type | Zener Voltage Vz (V) | |||
|---|---|---|---|---|
| Min | Typ. | Max | Measure-ment Current Iz (mA) |
|
| CMZB12 | 10.8 | 12 | 13.2 | 10 |
以下のFAQも参考にしてください。
製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。