クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ツェナーダイオードはpn接合ダイオードの一種です。pn接合ダイオードに逆バイアスを印加し、この逆電圧を大きくしていくとある電圧(ツェナー電圧・降伏電圧)で電流が急激に増加します。この特性を利用し定電圧を生成するダイオードがツェナーダイオードです。
一般のpn接合ダイオードではこの降伏電圧は数十V以上ですが、ツェナーダイオードはpn接合部の不純物濃度の最適化などにより数Vから数十Vのツェナー電圧の製品を展開しています。
ツェナーダイオードのブレークダウン領域では、以下2種類の降伏現象により、電流が増加します。
ツェナーダイオードはツェナー電圧を超えたブレークダウン領域で使用します。ツェナーダイオードはこの領域で動作させることで、定電圧用途で使用されます。最近ではこの特性を利用してESD(静電気放電)保護などでも良く使用されています。
技術資料記載の許容損失値などの絶対最大定格を超えないように注意して使用する必要があります。
ツェナー降伏・アバランシェ降伏に関しては、以下のFAQにも説明があります。
製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。