高耐圧IPDのレベルシフト回路とは何ですか?

高耐圧IPDには、ホール素子、ホールセンサーおよび制御ICから5 V程度までの制御信号が入力されます。ハイサイド素子のゲート駆動回路には、高圧電源電圧VBB + ゲート電圧の非常に高い電圧が必要になります。このため、入力された制御信号では、このゲート駆動回路を直接駆動できず、低電圧回路から高電圧回路へ信号を伝達する回路が必要になります。この回路をレベルシフト回路と言います。

図1 レベルシフト回路例
図1 レベルシフト回路例

高耐圧IPDの回路、動作および使用方法については、「インテリジェントパワーデバイスアプリケーションノート」にも説明があります。あわせて、ご参照ください。

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

アプリケーションノート