クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
LDOは、出力電圧 VOUT より最小入出力間電圧差 VDO 分高い入力電圧 VIN が入力されると、正常なVOUTを出力します。 このため、VOUT = 1.1 V(標準)で VDO = 120 mV(標準) のLDOでは、1.22 Vの VIN が入力されると、1.1 Vの VOUTを出力することができます。
また、VDOは出力電流の依存性があり、出力電流が大きいとVDOも大きくなります。
LDO を正常に動作させるためには、VIN の変動や VDO の温度特性、出力電流特性を十分に考慮した設計が必要です。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。