MOSFETのアバランシェとは何ですか? (アバランシェ耐量)

MOSFETのターンオフ時、ドレイン・ソース間にかかる電圧が絶対最大定格VDSSを超えるとアバランシェ降伏が生じます。ドレインのDC電圧が定格内であっても、配線の浮遊インダクタンスなどにより、このDC電圧にサージ電圧が重畳し最大定格を超えることがあります。アバランシェ降伏時には急激に電流が流れ、これによってアバランシェ破壊に至る可能性があります。回路設計時には、アバランシェ耐量を保証している製品もありますが、基本的にはドレインの最大電圧に対して、余裕を持ったドレイン・ソース間電圧VDSSを持つMOSFETを選択してください。また、サージ電圧が発生しないように後述の対策を実施してください。

図1 スイッチング回路とターンオフ時のサージ電圧および電流波形:MOSFETのターンオフ時に、寄生インダクタンスの影響でドレイン・ソース間にサージ電圧が発生する様子を示す波形図。
図1 スイッチング回路とターンオフ時のサージ電圧および電流波形

MOSFETのアバランシェ降伏
MOSFETのターンオフ時、回路内の寄生インダクタンスなどの影響により、ドレイン・ソース間にサージ電圧が発生することがあります (図1参照)。
このサージ電圧がMOSFET (図2の等価回路を参照) に逆バイアスとして加わると、内部の寄生ダイオードにあるpn接合の自由電子が加速され、大きな運動エネルギーを持つようになります。加速された電子が原子と衝突すると、新たな自由電子と正孔が生成され (電子–正孔対)、これらもさらに加速されて連鎖的に電子-正孔対を生み出します。このようにして電流が急激に増加し、大きな電流'-アバランシェ電流 (IAS) -が流れる現象を「アバランシェ降伏」と呼びます。
アバランシェ降伏については、以下の資料「2.4 ツェナーダイオード」の項目にも詳しく記載されていますので、ぜひ参考にしてください。
アプリケーションノート: ダイオードの基礎 (ダイオードの種類とその概要) (2.54MB) 

図2 MOSFET等価回路:寄生ダイオードによるアバランシェ降伏が発生し、アバランシェ電流によって寄生バイポーラトランジスタが動作し短絡状態になる
図2 MOSFET等価回路
図4 アバランシェ測定回路と電圧、電流波形 : アバランシェ測定回路とアバランシェ降伏が生じたときの電流・電圧波形。
図4 アバランシェ測定回路と電圧、電流波形

アバランシェ破壊
アバランシェ破壊には、大きく分けて熱的破壊と寄生トランジスターによる電流破壊の2つがあります。
1. 熱的破壊
図4に示すアバランシェ測定回路と波形を用いて説明します。この回路では、MOSFETがターンオフする際、インダクタンスLがそれまで流れていた電流を維持しようとします。その結果、Lによる逆起電圧が発生し、ドレイン・ソース間の電圧が定格VDSSを超えると、アバランシェ降伏が発生することがあります。
この降伏期間中には、アバランシェ電流 (IAS) が流れ、MOSFETはこの電流とブレークダウン電圧 (BVDSS) によって電力損失を受けます。この損失により、素子内部のジャンクション温度 (Tj) が上昇し、最悪の場合は破壊に至る可能性があります。
このときに発生する電力損失はアバランシェエネルギー (EAS) と呼ばれ、回路設計上の重要な指標となります。

図3 MOSFET等価回路と短絡電流: MOSFETの等価回路とアバランシェ降伏が発生してから短絡電流が流れるまでの過程を示す
図3 MOSFET等価回路と短絡電流

アバランシェエネルギーは以下で表されます。

The avalanche energy is given

EAS: アバランシェエネルギー  IAS: アバランシェ電流  BVDSS: ドレイン・ソース間ブレークダウン電圧 (降伏電圧)
VDD: 電源電圧  tAS: アバランシェ期間   PA: アバランシェ期間の電力  L: インダクタンス

2. 寄生トランジスターによる電流破壊
MOSFETのドレイン・ソース間電圧が定格VDSSを超えてアバランシェ降伏が発生すると、図3に示すように、内部の抵抗RBEにアバランシェ電流 (IAS) が流れ込みます。このとき、寄生バイポーラートランジスター (BJT) のベース・エミッター間には、
VBE=IAS×RBE ​
の電圧がかかります。
このVBEが十分に大きくなると、寄生トランジスターがオン状態になり、大電流 (短絡電流) が流れます。その結果、MOSFETが短絡破壊を起こす可能性があります。

アバランシェ降伏への対策
アバランシェ降伏によるMOSFETの破壊を防ぐために、以下のような対策が有効です。

  • 余裕を持った素子の選定
    ドレイン・ソース間電圧(VDSS)の最大定格に対して、十分なマージンを持つMOSFETを選択してください。
    また、アバランシェ降伏時でも破壊されないよう、単発の電流やエネルギー量 (アバランシェ耐量) を絶対最大定格として保証している製品もあります。以下はその一例です:
表1 アバランシェ保証 (TK040N60Z1)
項目 記号 定格 単位
アバランシェエネルギー (単発) (注) EAS

1049

mJ
アバランシェ電流 (単発) IAS 8.0 A

注: アバランシェエネルギー (単発) 印加条件 VDD = 90V、Tch = 25°C (初期)、L = 29mH、IAS = 8.0A

  • 配線の浮遊インダクタンスを低減:
    電流が流れる配線は、できるだけ短く・太く設計してください。
    また、小型パッケージや面実装パッケージを使用することで、リードインダクタンスも抑えられます。
  • 外付けゲート抵抗の値を大きくする:
    ゲート抵抗を大きくするとスイッチング速度が遅くなり、ドレイン電流の変化率 (di/dt) が小さくなります。
    サージ電圧VSは以下の式で表されます。
      VS = LS * di/dt
    したがって、di/dtを抑えることでサージ電圧も低減できます。
    ただし、スイッチング速度が遅くなるとスイッチング損失が増えるため、損失とサージ抑制のバランスを考慮して最適な抵抗値を選定してください。
  • スナバ回路やクランプ回路の活用:
    これらの回路は、MOSFETがオンからオフに切り替わる際に発生するサージ電圧を吸収・抑制します。
    浮遊インダクタンスに蓄積されたエネルギーを安全に処理するために有効です。

関連リンク

製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。

パラメトリック検索

MOSFET

FAQ

* このFAQ内で使用している社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。