クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ドレインD-ソースS間の等価ダイオードを使用いただくことは可能です。
MOSFETは構造上ドレインD-ソースS間に等価ダイオードが形成されます。このダイオードは、ボディダイオードや寄生ダイオードとも呼ばれます。下図にNch MOSFETの断面図(図-1.1)と等価回路(図-1.2)を記載します。(ボディダイオードの位置は赤線で記載しています。)
モーターを駆動する際、ドレインD-ソースS間の等価ダイオードを使用し電流回生を行うことができます。例えば、図-2のような非同期整流PWM制御方式では、上側MOSFETのON(t1)とOFF(t2)を繰り返します。OFF(t2)期間中、下側の等価ダイオードを経由して回生電流が流れます。
ただし、同期整流PWM制御が搭載されているデバイスの場合は、主に下側のMOSFETをONすることで (例えば、図-3のt3のように)電流回生を行います。一般的にMOSFETを使用した回生は効率がよく、発熱も抑えられる傾向があります。
一方で、同期整流中に貫通電流防止のため、デッドタイム(t2とt4)に等価ダイオードを使っても電流回生を行います。
また、モーターを正転(逆転)から停止状態に移行する際、多くの場合、すべてのMOSFETがOFFになります。その際にも、図-4に示すように、モーターに流れていた電流が等価ダイオードを介して電源側に回生します。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。