USB VBUSの短絡保護やIEC62368認証にeFuse IC(電子ヒューズ)が使えますか?

eFuse ICの具体的な使用方法

東芝eFuse ICはUSB端子VBUSや電源端子の短絡保護に最適な製品です。また、IEC62368-1の規格を取得している製品があり、機器のIEC62368-1の認証取得にも貢献できます。

短絡保護機能に関しては高速に短絡状態を検出し、内部MOSFETを制御することで素早く出力電流を制限します。
また、過電圧保護やスルーレート調整機能も内蔵しており、他の電源ICの機能を東芝eFuse ICへ集積することも可能です。
具体的な使用方法としては下記の通りです。TCKE8シリーズを使用する場合は、動作電圧4.5V~18V、過電流制限としては0.5A ~5Aまで外付け抵抗で設定可能です。
詳細は下記リンクのアプリケーションノートとデータシートをご参照ください。

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

アプリケーションノート

e-ラーニング

* このFAQ内で使用している社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。