eFuse IC (電子ヒューズ) は、どのような用途やアプリケーションに使用するのですか?

Toshiba eFuse IC は、下記のような民生機器、産業機器、ICT 機器など幅広い機器の電源ラインの保護IC として使用可能です。

代表的な使用方法としては、USB端子の短絡保護や後段ICの保護です。
安全規格のIEC62368-1が必要となるアプリケーションの保護にも適しています。

ノートブックPC/モバイルへの応用例
図1 ノートブックPC/モバイルへの応用例
サーバーへの応用例
図2 サーバーへの応用例
ウェラブル/IoTへの応用例
図3 ウェラブル/IoTへの応用例

その他の応用例

  • プリンター
  • VR/AR
  • スマートスピーカー
  • USB機器 など

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

アプリケーションノート

e-ラーニング

* このFAQ内で使用している社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。