電圧レベル変換IC (レベルシフター) とは何ですか?

電圧レベル変換IC (レベルシフター) は、異なる電圧間の通信を可能にするICです。

電圧レベルの違うシステム間の信号伝送では信号の電圧レベルが合わず通信ができない場合があります。
レベルシフターはこの電圧ギャップを解決するICとなります。
電圧レベルの違うシステム間の信号伝送では、出力電圧レベルが入力電圧レベルを満足する必要があります。
例えば出力電圧レベルが低く、入力電圧レベルのVIHを満足出来ない場合信号が伝達出来ないと言う事になります。(図-1)
この例のように信号レベルが満足出来ない場合でも、電圧レベル変換IC (レベルシフター) を用いる事で信号の電圧ギャップを解消することが可能です。(図-2)

図-1 出力電圧不足で伝送出来ない例
図-1 出力電圧不足で伝送出来ない例
図-2 電圧レベル変換IC (レベルシフター) を用いたレベル変換例
図-2 電圧レベル変換IC (レベルシフター) を用いたレベル変換例

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

製品リスト

アプリケーションノート