1-3. ブラシレスモーターの位置づけ

これは、「ブラシレスモーターの位置づけ」を説明した図です。

ブラシレスDCモーターと、永久磁石型同期(PMSM)モーターとは、基本的に同じ構造をしており、制御の方式により分けられている場合もありますが、メーカーにより異なった呼び名をしており統一されていません。
以下に、回転方式により分類してみました。

※これらの分類は1例です。

第1章 ブラシレスモーターとは

1-1. ブラシレスモーターの歴史
1-2. ブラシ付きDCモーターとブラシレスモーター
1-4-1. ブラシレスモーターとは(1)
1-4-2. ブラシレスモーターとは(2)
1-5. ブラシレスモーターの応用例