1-2. ブラシ付きDCモーターとブラシレスモーター

これは、「ブラシ付きDCモーターから見たブラシレスモーター」を説明した図です。

ブラシ付きDCモーターは、制御性や効率がよく、小型化が容易なため、最も多く使われているモーターで一般的にはDCモーターと呼ばれています。
ブラシレスモーターは、ブラシ付きDCモーターの欠点であったブラシと整流子を不要にし、寿命、メンテナンス性、静音に優れています。また、DCモーターの優れた制御性をそのままに、 構造上の自由度が高く機器に組み込み易いモーターです。
そのため、効率が高く省エネであることから、産業機器ばかりでなく、情報機器や、家電製品にまで幅広く使用されるようになってきました。

第1章 ブラシレスモーターとは

1-1. ブラシレスモーターの歴史
1-3. ブラシレスモーターの位置づけ
1-4-1. ブラシレスモーターとは(1)
1-4-2. ブラシレスモーターとは(2)
1-5. ブラシレスモーターの応用例