4-1. 矩形波駆動の構成

これは、「矩形波駆動の構成」を説明した図です。

センサーレス矩形波駆動の場合、マイコンとモーターを駆動するインバーター回路と、インバーター回路を駆動するプリドライバーと呼ばれる駆動回路、駆動電圧の出力電圧を比較するコンパレーターが必要になります。

第4章 モーターを動かしてみよう

4-2. 矩形波駆動で始動させるには
4-3. 矩形波駆動で回すには
4-4. 正弦波駆動の構成
4-5. 正弦波駆動で始動させるには
4-6. 正弦波駆動で回すには
4-7. 速度を変えるには
4-8. 速度シーケンス