4-6. 正弦波駆動で回すには

これは、「正弦波駆動で回すには」を説明した図です。

正弦波駆動ブラシレスモーターは、ローター位置を検出し、その回転角度に応じてコイルの電圧を正弦波状に変化させ回転磁界を作ることでローターを回転させます。回転に同期してコイルに正弦波電圧を加え続けることでローターを連続回転させることができます。

第4章 モーターを動かしてみよう

4-1. 矩形波駆動の構成
4-2. 矩形波駆動で始動させるには
4-3. 矩形波駆動で回すには
4-4. 正弦波駆動の構成
4-5. 正弦波駆動で始動させるには
4-7. 速度を変えるには
4-8. 速度シーケンス