ダイオードとは

ダイオードはアノードとカソードと呼ばれる2つの端子を持ち、電流を一方向 (アノードからカソードの方向、順方向と呼びます) にのみ流す半導体デバイスです。ブレークダウン電圧を超える電圧を印加するなどの特別な場合を除き、逆方向には電流は流れません。1つのpn接合、またはこれに代わる1つの金属・半導体接合などを持つ能動部品です。汎用的なpn接合ダイオードは、エネルギー効率があまり良くないこと (オン時にVFxIFの電力が必要)、スイッチングスピードが遅いことから最近では需要が減少してきていますが、依然として主流の半導体デバイスです。

ダイオードの種類と特徴

図-1は、ダイオードを最上位とした分類関係をツリー構造で示した概念図です。
接合方式の違いを軸に、各ダイオードがどのカテゴリに位置付けられるかという全体的な関係性を俯瞰的に表しています。なお、図中に示した各カテゴリの下位には、用途や特性に応じたさらに細かな分類が存在します。
ダイオードは接合の種類によって大きくpn接合ダイオードと金属・半導体接合ダイオード (ショットキーバリアダイオード) に分けられます。さらに、pn接合ダイオードは、整流ダイオードとツェナーダイオードに分けられます。
ダイオードの種類に関しては以下のFAQにも説明があります。

ダイオードの分類を示すツリー構造。pn接合ダイオード、金属・半導体接合ダイオードとその下位分類を表示。
図-1 ダイオードの分類

ダイオードの構造と動作

pn接合ダイオードとショットキーバリアダイオードの簡易構造図と記号を図-2に示します。
図-2では、両ダイオードについて、内部構造の基本的な考え方と回路図上で用いられる記号を示しています。
pn接合ダイオードではp層とn層の境界が、ショットキーバリアダイオードではn型半導体と金属の境界が、それぞれ接合面となります。あわせて、2ピン面実装タイプを例とした外形イメージも示しており、アノード側とカソード側の対応関係が分かるように表現しています。
記号に関しては、ショットキーバリアダイオードを特別な記号で表示することもありましたが、現在は図に示す記号で統一されています。

pn接合ダイオードとショットキーバリアダイオードの断面構造、回路記号、2ピン面実装タイプのトップビュー。
図-2 ダイオードの簡易構造図と記号

pn接合ダイオードの構造は図-2 a)に示すようにp層とn層の接合で構成されますが、実際にはn型とp型を張り合わせたように作るわけではなく、n型の基板にp型にする不純物 (ホウ素 Bなど) をイオン注入や熱拡散することでp型の層を形成します。 (p型を基盤として不純物としてリン P などを用いてn型を形成する場合もあります。)
ショットキーバリアダイオードは一般的にn型に金属粒子を蒸着させることで構成されます。p型でもSBDを構成することは可能ですがリーク電流が大きく、一般的な利用は難しいため、n型が使用されることがほとんどです。

冒頭でダイオードは一方向にのみに電流を流すと書きました。この電流の流れる方向を順方向、電流の流れない方向を逆方向と呼びます。これに従って、図に示すように電圧は順バイアス方向と逆バイアス方向と定義されます。

図-3は、ダイオードの電流-電圧特性(IF-VF特性)の代表例と、測定時の簡単な回路構成を示したものです。
逆バイアス方向ではブレークダウン電圧(VR)付近まで、順バイアス方向では立ち上がり付近を含む低電流領域を対象としています。

ダイオードの静特性を示すIF-VFカーブと簡単な回路図。
図-3 ダイオードの静特性

順バイアス方向 (アノード側を+)に電圧を印加すると、ある電圧で電流が流れ始めます。この電圧は製品によって多少異なりますが、pn接合ダイオードで700mV程度、ショットキーバリアダイオードで200mV程度です。この電圧を順電圧 (VF) と呼びます。また、この時流れる電流を順電流 (IF) 呼びます。
逆バイアス方向 (カソード側を+) に電圧を印加し電圧を大きくしていくと、ある電圧 (ブレークダウン電圧 VR) で急激に電流が流れます。
この電圧も製品によって異なりますが、pn接合ダイオードでは数十V~数百V、ショットキーバリアダイオードでは数十Vです。この急激に電流が流れる現象をブレークダウン (降伏) と呼びます。大きな電圧で電流の急激な増加が生じるため、一般的なダイオードでブレークダウンすると、素子の劣化・破壊が生じる可能性があります。このため、この現象を積極的に使用することを目的としたツェナーダイオードやESD保護ダイオードを除き、絶対最大定格の逆電圧 (VR) で規定され使用することはできません。
ダイオードの動作については、FAQ: “ダイオードはどのような動作をしますか?”にも説明があります。また、物性的な説明は、e-learning: “ショットキーバリアダイオードの基礎”に説明があります。

ダイオードの用途

交流信号源Vin、ダイオード、抵抗からなる整流回路と、その入出力波形を示す。入力はGNDを中心とする正弦波、出力は負側がVFまでクリップされた波形。
図-4 整流回路と入出力波形

ダイオードは最も単純な半導体素子で、過去いろいろな回路を構成し幅広い用途に使用されてきました。多くの用途はICなどに置き換えられていますが、以下は現在でも良く使用されている用途例です。

  • 整流:
    図-4は、ダイオードと抵抗からなる基本的な整流回路と、交流入力に対する入出力波形の例を示しています。交流信号を入力すると、出力には一方向成分のみを持つ波形が得られます。これを整流と呼びます。この回路は、ダイオードの一方向導通特性を利用した最も基本的な回路です。GNDを中心とした交流信号を入力すると、GNDより順電圧(VF)高い電圧レベルではダイオードがオンします。
    現在でも、これを応用した全波整流回路(ダイオードブリッジ)は多くの電子機器に使用されています。
順方向クリッパー回路、逆方向クリッパー回路、リミッター回路、入力保護回路と、それぞれの入出力波形を示す。
図-5 クリッパー回路・リミッター回路と入出力波形

クリッパー回路、リミッター回路:
図-5は、順方向クリッパー回路、逆方向クリッパー回路、それらを組み合わせたリミッター回路の例と、ICなどで用いられる入力保護回路の構成例を示しています。
ダイオードを用いて信号電圧の振幅を制限する基本的な考え方を、入出力波形とともに示しています。
クリッパー回路には順方向クリッパーと逆方向クリッパーがあります。この応用としてリミッター回路があります。この回路は現在でもICの入力保護 (過電圧保護) に使用されています。

バッテリーブロックと本体側をコネクターで接続する構造。本体側に直列にダイオードを挿入し、逆接続時に逆電圧をブロックする回路。
図-6 バッテリー逆接保護回路
  • 逆接続保護:
    図-6は、バッテリーの逆接続から回路を保護するための代表的な回路構成例を示しています。
    電源ラインにダイオードを直列に挿入することで、誤って極性を反対に接続した場合でも、本体側に逆電圧が印加されないようにする基本的な考え方を示しています。
    電池など、極性を誤って接続する可能性がある場合には、電源ラインに直列にダイオードを接続します。通常のpn接合ダイオードはロス(挿入損失)が大きくなるため、VFの小さいショットキーバリアダイオードが用いられます。ただし、逆バイアス時のリークに注意が必要です。
USBなどの外部接続コネクターと本体側の構造。ESD保護素子が信号ライン・制御ラインとGND間に配置されている。
図-7 ESD保護回路
  • ESD保護:
    図-7は、外部から侵入する静電気放電(ESD)から回路を保護するための代表的な回路構成例を示しています。外部インターフェースを介して侵入するESDに対し、保護素子を用いて回路を保護する基本的な考え方を示しています。
    ESD保護ダイオードはESDが侵入する可能性のある外部に露出している端子(USB端子など)の信号ラインとGND間に接続して使用します。用途に応じてESD保護ダイオードやツェナーダイオードが用いられます。

ダイオードのパッケージ
ダイオードのパッケージはアノード・カソードの2つの端子を持つ2ピンのパッケージが主になります。当社では超小型から大型まで面実装パッケージを中心として展開しています。ダイオードを複数内蔵した多ピンパッケージもあります。
以下に幾つかの例を示します。
パッケージの寸法などの詳細については、以下のページを参照ください
ダイオードのパッケージ

2ピン

実装区分:表面実装

表示:

実装区分:リード挿入

3ピン

4ピン

5ピン

6ピン

10ピン

関連リンク

製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。

* このFAQ内で使用している社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。