TVSダイオード (ESD保護ダイオード) はなぜ必要なのですか?

静電気放電 (ESD:ElectroStatic Discharge) などの過渡的な高電圧から電子機器の回路を保護するため必要です。

ESD保護が必要な要因

電子機器に使用される半導体デバイスは高密度実装のため、小型化が求められています。そのため、プロセスを微細化し、小型化を図っています。一般に微細化を進めると静電気 (ESD) に弱くなる傾向があります。また、セット製品の組立時において基板間コネクターによる接続だけではなく、筐体の外においてもUSB等を利用して機器相互の接続をすることが多くなり、接続時にESDが機器に印加される機会が増加傾向にあります。このようなことからESD保護が重要となってきています。

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

アプリケーションノート