2-5. メモリーの種類(RAM&ROM)

これは、「メモリーの種類(RAM & ROM)」を説明した図です。
メモリーの種類(RAM & ROM)

マイコンのプログラムはメモリーに記憶されます。

メモリーにはデータの読み出しや書き込みができるRAM(Random Access Memory)と、読み出し専用メモリーで、主にプログラムを記憶しているROM(Read Only Memory)があります。RAMとROMにはそれぞれ用途に応じてさまざまな種類があります。

一般的に、RAMは電源を切ると記憶してあるデータが消えてしまいますが、ROMは電源を切ってもデータは消えません。

第2章 マイコンの歴史と5要素

2-1. マイコンの歴史
2-1-1. マイコンの歴史:大規模集積回路とマイコン
2-2. マイコンの5要素
2-3. CPU(演算、制御)
2-4. メモリー(記憶)
2-6. I/O(入力、出力)
2-7. バスライン
2-8. バスラインの種類