2-8. バスラインの種類

これは、「バスラインの種類」を説明した図です。
バスラインの種類

バスラインには、データバス、アドレスバス、そしてコントロールバスの3種類があります。なお、各バスラインは連携して働きます。

データバスは、CPUとメモリー、CPUとI/Oの間でデータのやり取りを行うための信号線のことで、指定された場所に格納されているデータを扱います。やり取りされるデータは、演算するための数値やその演算結果、外部機器からの入力信号や外部機器に出力する信号などです。

アドレスバスは、メモリーやI/Oの場所を指定するための信号線です。データのやり取りを行う場合、データの取り出し先、あるいはデータの格納先を指定する必要があります。この場所を指定するのがアドレスバスです。

コントロールバスは、アドレスバスで指定された場所に対して、読み出しを行うのか、書き込みを行うかを指定する信号線です。アドレスバスで指定されたメモリーやI/Oは、コントロールバスにより書き込みを指示された場合は、データバスで送られて来たデータを受け取ります。コントロールバスにより読み出しを指示された場合は、データバスにデータ出します。

第2章 マイコンの歴史と5要素

2-1. マイコンの歴史
2-1-1. マイコンの歴史:大規模集積回路とマイコン
2-2. マイコンの5要素
2-3. CPU(演算、制御)
2-4. メモリー(記憶)
2-5. メモリーの種類(RAM&ROM)
2-6. I/O(入力、出力)
2-7. バスライン