4-2. 割り込み処理

これは、「割り込みが発生した時の動作」を説明した図です。
割り込みが発生した時の動作

割り込み処理とは、外部からの割り込み要求を受けたとき、マイコンが割り込みを受け付けられる状態の場合に、実行しているプログラムを一時中断して他のプログラムを実行することをいいます。

CPUに設けられた割り込み専用端子に外部機器からの割り込み要求信号が入力されると現在進行中のプログラムを一時中断し、割込み時に行うプログラムへ切り換え、実行します。そして、割込み処理用のプログラムが終了後、元のプログラムへ戻り、中断された処理からプログラムを再開します。

第4章 東芝マイコン コア例 (TLCS-870/C1)

4-1. CPUの全体構成
4-1-1. CPUの全体構成:CPUコア部(1)
4-1-2. CPUの全体構成:CPUコア部(2)
4-1-3. CPUの全体構成:プログラムカウンター
4-1-4. CPUの全体構成:汎用レジスター
4-1-5. CPUの全体構成:PSW(フラグ)
4-1-6. CPUの全体構成:スタックとスタックポインター
4-2-1. 割り込み処理:割り込みの種類
4-2-2. 割り込み処理:マスカブル割り込み
4-2-3. 割り込み処理:ノンマスカブル割り込み