1-1-3. デジタル値:データの表記法

これは、「2進数、16進数のデータ表記」を説明した図です。
2進数、16進数のデータ表記

右表は10進数と2進数16進数の対照表です。

例えば10進数の8は1桁で表せますが、2進数では4桁で表現しなければなりません。256は10進数では3桁でも2進数では9桁も要してしまいます。

そこで、2進数を扱いやすくするために、16進数を活用します。2進数の4桁を16進数では1桁にまとめて表現できるため、扱いやすくなります。

第1章 デジタル回路の基礎

1-1. デジタル値
1-1-1. デジタル値:2進数と10進数
1-1-2. デジタル値:2進データの単位
1-1-4. デジタル値:データの変換方法
1-2. 論理回路
1-2-1. 論理回路:論理積(AND)回路
1-2-2. 論理回路:論理和(OR)回路
1-2-3. 論理回路:否定(NOT)回路
1-2-4. 論理回路:排他的論理和(XOR)回路
1-2-5. 論理回路:3ステートバッファー(1)
1-2-6. 論理回路:3ステートバッファー(2)
1-2-7. 論理回路:論理回路の応用例
1-2-8. 論理回路:RSフリップフロップ回路