1-1-4. デジタル値:データの変換方法

これは、「2進数のデータ変換」を説明した図です。
2進数のデータ変換

ここで10進数を2進数、16進数に簡単に変換する方法を紹介しましょう。

10進数の100は2進数で表現するには、まず100を2で割ります。50で割り切れて余りは0です。
次に50を2で割って25になり、25を2で割り、このときの余り1を除いて、整数で割れなくなるまで計算を続けていきます。その計算結果の余りを下からつなげると、2進数への変換となります。
10進数の100を2進数に変換した場合には、(1100100)になります。

これは、「16進数のデータ変換」を説明した図です。
16進数のデータ変換

では、16進数の場合はどうでしょう。
100を16で割ると、6余り4となります。従って10進数の100を16進数に変換した場合は64となります。

第1章 デジタル回路の基礎

1-1. デジタル値
1-1-1. デジタル値:2進数と10進数
1-1-2. デジタル値:2進データの単位
1-1-3. デジタル値:データの表記法
1-2. 論理回路
1-2-1. 論理回路:論理積(AND)回路
1-2-2. 論理回路:論理和(OR)回路
1-2-3. 論理回路:否定(NOT)回路
1-2-4. 論理回路:排他的論理和(XOR)回路
1-2-5. 論理回路:3ステートバッファー(1)
1-2-6. 論理回路:3ステートバッファー(2)
1-2-7. 論理回路:論理回路の応用例
1-2-8. 論理回路:RSフリップフロップ回路